仪表放大器 INA2128v-用ref5025作为输入(2.5v) v+用da的输出0-5v直连 运放电源正负12v
共模电压满足要求,看到datasheet中输入输出需要给偏置电流一个回路,不知道这个电路
需要不需要,如果需要,分别要加一个多大的电阻到地??
另外如果是电阻分压后到一个输入,也需要回路么?
也就是说
1. DA输出 接INA2128输入
2. 电阻分压接输入
3. 稳压芯片如ref02 ref5050之类接输入
的偏置电流回路电路的设计。
ti网站上INA2128和ina128的pspipe和tina的模型 导入tina后没有ref引脚,看模型的txt里面7和10脚都是nc,应该是ref,导致电路
无法仿真。拜请技术支持检查一下并更新。