Other Parts Discussed in Thread: OPA847, VCA821
就是直接将847的输出连接到821的输入里,然后输出,847输入端接10M,20mv的输入,只有一堆噪声输出,而把这两个电路拆开,单独接的话是可以有波形的,是因为阻抗没有匹配好,还是电源要单独供应?能否给个姿势?
OPA847电路单独的参数,因为室温压摆率只有900多,所以我最大的输入是100mv有效峰值,频率是我手边信号源的最大频率,150M,输出波形还是能看的
VCA821电路单独的参数,原理图那里分压的我是直接用3296型的变阻器去调整VG的,实际到130M左右波形都是好的,增益也是可调的
两个电路连接后完全没有波形,有人可以解析下原因吗。。。。。
两电路连接时,用探头测847输出的sma头是有输出的,而测821输入的sma头时没有了信号,这到底是什么原因,分压没做好吗?