This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH32404: INFO(ORPSIM-16573): AC analysis does not support expression evaluation at each frequency. ABM devices with non-linear operations will be evaluated only at bias point.

Part Number: LMH32404

 使用pspice for ti 仿真时出现了这个错误,应该怎么解决

  • 您好

    在使用PSpice进行TI(德州仪器)的模拟电路仿真时,遇到关于AC分析不支持在每个频率点评估表达式的错误,这通常与模型中的非线性元素处理有关。LMH32404很可能是一个包含非线性操作的放大器或类似器件。针对这个问题,我可以给你几个可能的解决方案:

    1. 检查模型文件‌:
      确保你使用的模型文件(如.lib或.mod文件)是完整的,并且是为PSpice兼容的。有时候,从制造商网站下载的模型文件可能需要一些适配或更新才能与你的仿真软件版本完全兼容。

    2. 调整AC分析设置‌:
      在PSpice的仿真设置中,尝试调整AC分析的参数。特别是检查是否有可能因为频率点设置过多而导致计算量过大,从而无法在每个频率点上都进行完整的非线性评估。你可以尝试减少频率点的数量,看看是否能避免这个错误。

    3. 使用简化的模型‌:
      如果可能的话,尝试使用一个简化的模型来进行AC分析,特别是如果你只是需要获取基本的频率响应特性。简化模型可能会忽略一些复杂的非线性效应,但足以给出基本的频率响应曲线。