This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
调试过程用用了好多方法,就是出不来下面的波形!只有上半部分!!这到底是怎么回事啊!!下面是原理图和出来的波形图!!!
这样的电路运放需要双电源供电,如果一定要单电源,请将运放的正负端都接到一个偏置电平上。
为什么要在两个输入端都要加偏置电压?
使用运放的时候请注意,运放的输出范围不会超出供电电压。
假如你想让他输出一个负电压,那么就需要负电源供电
请问不是应该在一端加偏置吗?抱歉新手上路!(^_^)
但是我是按照片子手册里的典型电路接的啊!怎么下面就没有了?难道单电源的片子都会这样吗?不是单电源的片子内部有能稳定静态工作点的电路吗?
亲;IC是有单电源偏置电路,所以;IC可以满足放大电源范围内的输入信号。但是;病不支持比负电源更低的信号放大。这点,数据表说的非常清楚。
你看看你自己!恕我直言,你压根就没仔细看过数据表才导致现在的问题。赶紧改吧。
多谢指点,在提问前一定吃透技术手册!谢谢!
简单来讲就是,运放不能输出它供电电源以外的范围的电压