我在设计一个在15Mhz下能达到80dB的放大系统。开始我查阅TI的资料后就在OPA系列里买了几个OPA830,Datasheet显示在3V单电源下增益能达到72dB,然而仔细查阅元件手册后我发现似乎所有Figure都是闭环下的电路,而且带宽还跟增益有关。在此想问一下,直接开环使用这个放大器能否达到相关技术指标,如果不能,该如何设计多级来达到80dB的要求呢?顺带的请解释一下在Datasheet里G=+1,G=+2等参数的含义
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于你要求的信号带宽为15M, OPA830在开环使用下根本达不到这个带宽.
建议使用OPA847, 其增益带宽积为3.9G. 如下: 可以 用3级来实现: 每级配成22倍左右的增益.
其增益是由Rf(反馈电阻)和Rg来决定, 下图是一个20倍放大的电路(其增益=1+RF/RG), 在你的设计中, 可以修改Rf来达到更大的增益.
要想使放大器起到稳定的放大作用,必须是在闭环的情况下应用.
开环运用作为比较器还行,否则你是无法保证输出工作点电压的,因为你的输入有一点点偏差,输出就已经到了最高或者最低了