This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何开环使用宽带放大器OPA830?

Other Parts Discussed in Thread: OPA830, OPA847

我在设计一个在15Mhz下能达到80dB的放大系统。开始我查阅TI的资料后就在OPA系列里买了几个OPA830,Datasheet显示在3V单电源下增益能达到72dB,然而仔细查阅元件手册后我发现似乎所有Figure都是闭环下的电路,而且带宽还跟增益有关。在此想问一下,直接开环使用这个放大器能否达到相关技术指标,如果不能,该如何设计多级来达到80dB的要求呢?顺带的请解释一下在Datasheet里G=+1,G=+2等参数的含义

  • 你好, 请问你的输入信号大小范围是怎样的?

    因为你需要的放大倍数比较大(10000倍), 如果输出信号达到了输出轨就不能达到理论上的放大倍数.

    G=+1, G=+2指的是由non-inverting输入端输入信号, +1表示用它作跟随器, +2表示放大倍数为2.

    谢谢!

  • 非常感谢您的回答。实际上我的信号源假设在有效值50uV左右,假设在80dB下能放大到最大值是700mV左右。照您的意思,G就是Gain的意思吧,实际上就是反馈电阻的比值设定。不知在开环下使用这些放大器有什么注意事项?实际上我没有设计经验,设计运放电路都是按模电书上的理想情况来看的。另外开环下也能达到相应的带宽吗?元件手册仅仅给出了在G确定的几个情况的Gain vs Freq的曲线。

  • 由于你要求的信号带宽为15M, OPA830在开环使用下根本达不到这个带宽.

    建议使用OPA847, 其增益带宽积为3.9G. 如下:  可以 用3级来实现: 每级配成22倍左右的增益. 

    其增益是由Rf(反馈电阻)和Rg来决定, 下图是一个20倍放大的电路(其增益=1+RF/RG), 在你的设计中, 可以修改Rf来达到更大的增益.

     

     

  • 要想使放大器起到稳定的放大作用,必须是在闭环的情况下应用.

    开环运用作为比较器还行,否则你是无法保证输出工作点电压的,因为你的输入有一点点偏差,输出就已经到了最高或者最低了

  • 如此高的带宽、如此低的信号......噪声将是一个主要问题。如果是我,我会用一个LNA作前放,提供10~20dB的增益,之后,再用OPA847这样的宽带放大器作主放,提供60~70dB增益。这样可获得最佳的SNR性能。

  • 你好,我想请教下,您们有LNA推荐的芯片和电路嘛,我有一个20MHz频率,0.05%占空比脉冲电压为+-10mV这样子,我是要把这+-10mV经过放大或比较弄成3.3V或5V这样子