Part Number: OPA189
当C4的容值为2.7pF, OPA189出现振荡,振荡频率为402kHz,当C4的容值为56pF没有出现振荡现象。使用TINATI仿真没有出现振荡的现象,即使容值为2.7pF。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPA189
当C4的容值为2.7pF, OPA189出现振荡,振荡频率为402kHz,当C4的容值为56pF没有出现振荡现象。使用TINATI仿真没有出现振荡的现象,即使容值为2.7pF。
以下是一些可能的原因和解决方案:
寄生电容和电感:实际电路中的寄生电容和电感可能导致振荡。您可以尝试在仿真中加入这些寄生参数,看看是否能重现振荡现象。
PCB布局:电路板的布局和布线可能会引入额外的寄生效应,导致振荡。确保关键元件和走线尽量短,并且远离噪声源。
电源去耦:不充分的电源去耦可能会导致振荡。确保在OPA189的电源引脚附近放置适当的去耦电容。
下面的链接请请作为参考