This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2392: 交流传输特性

Part Number: OPA2392
Other Parts Discussed in Thread: OPA328,

 设计了如图所示的滤波电路,但是我发现在交流情况下,这个传输特性并不是0dB,原因是出在哪里了,但是换用OPA328就特性就对了

  • 您好

    在探讨OPA2392在交流传输特性上不是0dB的原因时,我们首先要考虑几个关键因素,这些因素可能影响了你的滤波电路性能。OPA2392和OPA328虽然都是精密运算放大器,但它们在内部设计、频率响应、噪声性能以及输入/输出特性上可能存在差异。

    1. ‌频率响应‌:首先,检查OPA2392的数据手册中的频率响应曲线,特别是关注其在你的工作频率范围内的增益变化。如果OPA2392的增益在特定频率下开始下降(即滚降),那么这会导致传输特性不是0dB。相比之下,如果OPA328在该频率范围内的增益更为平坦,那么它可能更适合你的应用。

    2. ‌输入/输出阻抗‌:运算放大器的输入和输出阻抗也会影响其频率响应和整体性能。检查两个放大器在这些方面的差异,特别是它们如何影响你的滤波电路设计。

    3. ‌电源抑制比(PSRR)‌:PSRR是衡量运算放大器抑制电源波动对其输出信号影响能力的指标。如果OPA2392的PSRR较低,在交流情况下,电源噪声可能会更容易地耦合到输出信号中,导致传输特性偏离0dB。

    4. ‌电路布局和接地‌:除了放大器本身的特性外,电路的布局和接地方式也对性能有重要影响。检查你的电路布局,确保所有连接都尽可能短且直接,以减少寄生效应。同时,确保有适当的接地策略来最小化地环路和噪声干扰。

    5. ‌外部元件‌:虽然你提到的是放大器的问题,但外部元件(如电阻、电容等)的选择和精度也可能对滤波电路的传输特性产生影响。确保这些元件的规格符合设计要求,并考虑它们在不同频率下的性能变化。

    综上所述,OPA2392在交流传输特性上不是0dB的原因可能涉及多个方面,包括频率响应、输入/输出阻抗、PSRR、电路布局和接地、外部元件等。为了解决这个问题,你可以从上述方面入手进行逐一排查和调整。