Part Number: CIRCUIT060040
在课本里看到T网络的接地电阻会导致反馈电流分流,从而导致反馈深度下降,但是如果要求输入电流,输出电压一样,那么T网络的等效电阻与接单个大电阻阻值一样,算出来的反馈深度,闭环增益应该是一样的,也就是在跨阻运放中使用T网络并不会带来什么反馈深度下降的坏处。本人模电小白,希望得到大佬的答复,谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CIRCUIT060040
在课本里看到T网络的接地电阻会导致反馈电流分流,从而导致反馈深度下降,但是如果要求输入电流,输出电压一样,那么T网络的等效电阻与接单个大电阻阻值一样,算出来的反馈深度,闭环增益应该是一样的,也就是在跨阻运放中使用T网络并不会带来什么反馈深度下降的坏处。本人模电小白,希望得到大佬的答复,谢谢。

您好
在模拟电路中,T网络(或称π网络)确实可以通过其内部的电阻、电容等元件来实现特定的阻抗匹配、增益调整或滤波功能。当你提到T网络的接地电阻会导致反馈电流分流时,这是完全正确的。这种分流效应会改变反馈电流的路径和大小,从而影响反馈系统的性能,包括反馈深度和闭环增益。
然而,你提到的另一点也很关键:在输入输出条件相同,且T网络的等效电阻(考虑其内部所有元件的相互作用后)与单个电阻的阻值相同的情况下,理论上,T网络对反馈深度和闭环增益的影响应该与单个电阻相同。这是因为反馈深度和闭环增益主要取决于反馈网络的阻抗比和放大器的开环增益,而这些参数在等效电阻相同的情况下应该保持不变。
但是,这里有几个细节需要注意:
因此,虽然从理论上看,在输入输出条件相同且等效电阻相同的情况下,T网络的使用不应导致反馈深度下降或闭环增益变化,但在实际应用中仍需考虑上述因素。
在跨阻运放(Transimpedance Amplifier, TIA)中使用T网络时,需要特别注意这些因素对电路性能的影响。如果设计得当,T网络可以提供额外的灵活性,如调整带宽、抑制噪声等。但如果设计不当,则可能导致性能下降。