TI 高精度实验室 (TI Precision Labs) 是电子行业首个面向模拟工程师的综合性网上课堂。提供的按需课程注重理论与实际练习相结合,让有经验的工程师加深专业技术知识,还能让处于职业生涯早期的工程师尽快成长。这种免费的模块化课程包含超过 30 个动手培训和实验视频,覆盖模拟放大器设计注意事项,还提供在线课程作业。
- 进一步了解动手实验模块中使用的 National Instruments VirtualBench™ 和 TI Precision Labs - 运算放大器硬件评估模块。
- 下载并安装 TINA-TI,这是专门与 TI Precision Labs - 运算放大器结合使用的首选仿真器。
- 下载《模拟工程师口袋参考书》
小编提示:以下课程笔记都需要先登录MyTI 账号才能下载哦!如果您还没有Myti 账号,赶快免费申请一个吧!
|
TI Precision Labs :简介 TI Precision Labs 是电子行业首个面向模拟工程师的综合性网上课堂。提供的按需课程注重理论与实际练习相结合,让有经验的工程师加深专业技术知识,还能让处于职业生涯早期的工程师尽快成长。该视频概要介绍 TI Precision Labs:运算放大器课程。 |
|
|
运算放大器:稳定性 您设计用于产生精密直流输出的电路是否最终沦为振荡器? 参加该系列的学习之后,您应具备防止这种情况再次发生的所有工具和信息!本课程涵盖基础稳定性理论,并将其运用于 *** 仿真,然后应用到实际实验室环境中。您将学习运算放大器稳定性问题的常见原因以及常用的稳定性补偿技巧及其相关的权衡。 本视频系列讲述运算放大器稳定性理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。 |
|
|
运算放大器:带宽 您是否知道在计算运算放大器带宽时始终应该使用非反相增益?您知道带宽影响 Iq 的原因吗? 除了回答这些问题,我们将向您展示您曾经想知道的关于运算放大器带宽的几乎所有信息,其中包括: 了解在波特图中如何使用 Aol、环路增益和 1/beta 来预测放大器基于频率的性能。 使用电阻器、电容器和放大器频率限制来建立极点和零点位置方程式。 。。 |
|
|
运算放大器:输入偏移电压和输入偏置电流 对于导致直流运算放大器输入误差的主要原因,您了解多少? 了解室温下的输入电压偏移和输入偏置电流规格非常容易。但是,如果将温度考虑进来,会怎样?您如何正确解释这些参数在数据表图中的统计学分布并将其运用于您的总体误差分析?学完此课程,您将深入了解导致直流运算放大器输入误差的两大因素:输入电压偏移 (Vos) 和输入偏置电流 (Ib)。。。 |
|
|
运算放大器:输入和输出限制 您是否曾经历过运算放大器出现意外的信号输出行为,比如削波或其他非线性行为? 这可能是输入共模电压限制或输出电压摆幅限制引起的。了解真实电路背景中的数据表规格可帮助您避免此问题。通过深入研究基于不同工艺技术的运算放大器输入和输出级,可让您有更进一步的了解。 该视频系列讲述运算放大器输入和输出摆幅限制背后的理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。。。 |
|
|
运算放大器:噪声 您是否知道摆在您桌面上看似什么动静都没有的标准电阻器组件实际在产生噪声? 了解真实电路中的噪声对于实现您的总体系统噪声性能目标至关重要,但噪声计算非常复杂,往往需要漫长的手工计算。学习本系列并完成相关的练习之后,您将成为运算放大器噪声领域的专家!您将能够通过可显著降低噪声计算复杂性的五个“经验法则”快速计算出电路的噪声。。。 |
|
|
运算放大器:转换率 对或错?运算放大器输出中较大且快速的电压变化将始终受到器件转换率的限制。 如果您认为这是正确的,或您已经遇到自己无法解释的输出转换行为,本课程将对您非常有用!我们将阐述大信号与小信号分析、转换增强、基于温度的转换率、转换率与全功率带宽,以及 Vos 与转换率之间的关系。此外,我们将在运算放大器内部为您展现转换率限制的原因。 |
|
|
运算放大器:静电放电 (ESD) 本 TI Precision Labs - 运算放大器系列培训视频讲述静电放电 (ESD)。在本视频中,我们将阐述 ESD 对半导体组件的损害。我们还将详细讲述半导体器件中包含的内部 ESD 保护电路。最后,我们将介绍如何描述 ESD 性能的特征,以便了解器件的稳健性。 |
|
|
运算放大器:电气过应力 (EOS) 哎呀,这是什么味道:为什么“冒烟测试”失败了? 该系列将讲述电气过载的成因并介绍可用于增强和测试电路稳健性以应对电气过载的几种方法。该系列中的所有示例都展示的是运算放大器电路,但所采用的方法也可应用于其他组件。。。 |