This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

热释电传感器运放变送电路不稳定时好时坏问题

热释电传感器是一种红外光传感器,也称为热释电红外传感器,属于热电型器件。当热电元件受到光照时能将光能转换为热能,受热的晶体两端产生数量相等、符号相反的电荷,如果带上负载就会有电流流过,输出电压信号。

目前热释电红外传感器已经广泛应用于各类非接触测温自动开关、人侵报警和火焰监测等装置。

测量电路如图1、2所示,通过调整电位器R10大小来调整传感器输出电压的放大倍数,调节电位器R13改变阀门电压,当U9的T5端电压高于阀门电压 LED灯会被点亮,如果低于阀门电压LED将不会被点亮。

目前看来,电路不太稳定,传感器应该没有问题,但是感应后,指示灯貌似不灵敏,求高人指点!运放部件匹配、电路设计是否需要完善改进?谢谢