This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA858: 我使用OPA858做了一个跨阻放大电路,用于测量PD输出的光信号,电路能够正常工作,但是在工作时OPA858发烫很严重,大概有65℃。电路结构如下:

Part Number: OPA858

  • 您好

    关于您提到的OPA858在跨阻放大电路中发烫严重的问题,这里有几个可能的原因和相应的解决策略供您参考:

    可能原因及解决策略

    1. ‌功耗过大‌:

      • ‌检查偏置电流‌:确保OPA858的偏置电流设置正确,过大的偏置电流会增加功耗,从而导致芯片发热。
      • ‌优化电路设计‌:考虑是否有更高效的电路设计方案,减少不必要的功耗。
    2. ‌散热不良‌:

      • ‌改善散热条件‌:检查电路板的散热设计,增加散热片或使用风扇等散热设备。
      • ‌确保良好的热接触‌:确保OPA858与其散热片之间的热接触良好,使用适当的导热材料(如导热硅脂)。
    3. ‌工作环境温度过高‌:

      • ‌控制环境温度‌:如果可能,尝试将电路放置在较低温度的环境中工作。
      • ‌选用耐高温元件‌:虽然这不是直接解决发烫的方法,但在极端条件下,选择耐高温的元件可以延长电路的寿命。
    4. ‌过载或信号异常‌:

      • ‌检查输入信号‌:确保输入到OPA858的信号没有超出其工作范围,过载会导致功耗增加和发热。
      • ‌分析信号质量‌:检查信号是否包含异常脉冲或噪声,这些都可能影响电路的稳定性和功耗。

    https://dr-download.ti.com/secure/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-48rUIQGCXc/1.71/Setup_ANALOG-ENGINEER-CALC.exe

    这是官方关于匹配相关的计算工具,请您通过这个工具来匹配相关IC参数进而减少功耗。