This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2180: 不能用作跟随器。

Part Number: OPA2180
Other Parts Discussed in Thread: LM358,

 如图示,OPA2180用作跟随时,不能实现跟随。同相输入-50mV时,输出VOUT=-160mV.不能跟随,但是把OPA2180换成LM358的,输入与输出都是-50mV,可以跟随,请问原因是什么?

  • 这个问题为啥还没有人回复呢?

  • 这个问这么久了,望有人指点一下啊~~~

  • 您好

    当您发现OPA2180在用作电压跟随器时不能正确跟随输入信号,而换成LM358后能够实现跟随,这通常与以下几个因素有关:

    1. ‌共模输入电压范围‌:

      • OPA2180可能具有较窄的共模输入电压范围。共模输入电压是指同时加到运放同相输入端和反相输入端的电压。如果输入信号(在此例中为-50mV)接近或超出了OPA2180的共模输入电压范围,那么运放可能无法正常工作,导致输出偏离预期。
      • 相比之下,LM358可能具有更宽的共模输入电压范围,能够容纳-50mV这样的输入信号而不受影响。
    2. ‌输入偏置电流和偏移电压‌:

      • OPA2180作为高精度运放,可能具有较低的输入偏置电流和偏移电压。然而,在某些情况下,极低的偏置电流和偏移电压可能导致运放在处理小信号时表现不如预期,尤其是在输入信号非常接近地电位时。
      • LM358虽然精度可能稍逊于OPA2180,但其设计可能更适合处理这类小信号,特别是在电压跟随的应用中。
    3. ‌运放内部结构和特性‌:

      • 不同的运放在内部结构和特性上存在差异,这些差异可能直接影响运放在特定应用中的性能。例如,某些运放可能具有更好的线性度或更高的带宽,从而更适合于电压跟随等应用。
    4. ‌电路布局和接地‌:

      • 在实际电路中,电路布局和接地方式也可能对运放的性能产生影响。如果OPA2180的电路布局或接地方式存在问题,那么即使运放本身没有问题,也可能导致输出偏离预期。
    5. ‌电源电压和温度‌:

      • 电源电压和温度的变化也可能影响运放的性能。如果OPA2180的工作电压或温度超出了其规格范围,那么运放可能无法正常工作。

    针对您的情况,建议从以下几个方面进行排查和解决:

    • ‌检查共模输入电压范围‌:查阅OPA2180和LM358的数据手册,确认它们的共模输入电压范围,并确认您的输入信号是否在该范围内。
    • ‌优化电路布局和接地‌:检查并优化OPA2180的电路布局和接地方式,确保它们不会对运放的性能产生负面影响。
    • ‌考虑使用外部偏置电流源‌:如果OPA2180的输入偏置电流是导致问题的原因,可以考虑使用外部偏置电流源来降低其影响。
    • ‌更换运放或调整电路设计‌:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换为更适合该应用的运放(如LM358),或调整电路设计以适应OPA2180的特性。