This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

精密模拟电路最常见问题【分享】

1.    别忘了阅读数据手册。(应用工程师常常在解答完客户问询后大声抱怨好好读读数据手册吧。)获取数据手册中的隐含信息,而不仅是表面细节,非常重要。 

2.    别忘了欧姆定律。导线或PC走线的电阻不是0;测量低电流时,不可忽略“绝缘体”的漏电流。 

3.    别忘了偏置电流。有时候,油腻的指纹会在原型设计中形成一条电流路径,导致在干净的最终版本测试时发生出人意料的情况。 

4.    别忘了最终拥挤不堪的PCB上的杂散电阻、电感和电容问题;不要以为试验板(或SPICE模型)正常就说明一切正常。 

5.    别忘了EMI和RFI无处不在;务必对电源和输入/输出引脚进行滤波。 

6.    别忘了考虑温度变化对器件的影响(包括标称意义上完全相同的器件的不同温度系数的影响)。 

7.    别忘了验证电路支持电源(和信号)以任意顺序(以及任意DV/DT值)施加,或者确保电路中不会出现不可接受的电源/信号序列和速率。 

8.    别忘了开关电源不会像电池那样没有噪声。 

9.    别忘了模拟电路不同于微处理器,一般不在上电时复位,您可能需要确保电路正确启动。 

10.  别忘了电路并不是瞬间启动;电容需要充电,精密电路需要时间来实现热稳定。 

11.  别忘了某些电路在驱动电抗性负载时会变得不稳定。驱动各种阻性负载的输出级可能会在电容(如线缆电容)的作用下发生振荡。 

12.  别忘了噪声像死亡和出租车一样是普遍存在的现象。每个ADC都有量化噪声,每个电阻都有约翰逊噪声,您无法避开它们。

13.  别忘了IC设计工程师不一定做到处处为用户着想。器件可能不像您预期的那样工作。我还要不厌其烦地重复:“好好读读数据手册吧!” 

14.  所有这些问题以及其它注意事项,都已经在之前的“非常见问题解答”专栏中讨论过。务必仔细阅读,并将这个提示清单钉在你每天都能看到的地方!