用到TI的一个单芯片四运放放大器,电路只是使用了其中的三个运放,还有一个还没有用,怎么样处理好点?
直接留着空着好不好?我现在就是空着什么都不接的,暂时还没有发现问题。在网上查了一下,有些说是要接地
或者接一个固定电平给正相输入端,也有得是接地的,那种形式好点呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用到TI的一个单芯片四运放放大器,电路只是使用了其中的三个运放,还有一个还没有用,怎么样处理好点?
直接留着空着好不好?我现在就是空着什么都不接的,暂时还没有发现问题。在网上查了一下,有些说是要接地
或者接一个固定电平给正相输入端,也有得是接地的,那种形式好点呢?
在电路板体积紧张的情况下,双电源供电的多运放芯片不用的运放接成射随器,输入正端接地;单电源供电的接射随器时输入正端接一参考电压。
在电路板体积充裕的情况下,不用的运放可设计成同相或反相放大电路,可扩展应用。
之前收藏过一个文章:
Maxim的AN1957
Avoiding Noise and Power Problems with Unused Op Amps
原文链接:http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN1957.pdf
纯分享,非广告,希望TI不要介意哈。
这是一个看似简单但却难以回答的问题。如果运算放大器过驱动,输出级将会饱和到其中的一个电源轨,而且将消耗过多的电能。在未用运算放大器的许多常见配置中,都会导致过驱动。
如果所有端都空置,则存在着一定风险,杂散静电电场会引起输入超出电源轨,这可能会导致闭锁,甚至损坏整个芯片。即使没有发生闭锁,直流电场也可能引起放 大器饱和,并造成功率浪费。另外,放大器可能会放大交流电场,而且如果存在过驱动的话,它本身的电源电流将受到大幅度的调制,并在片上其它放大器中引起串扰。
一些用户把一个输入连接到正电源,另一个输入连接到负电源,这同样会使输入饱和并浪费功率,也可能超过差分输入额定值并损坏器件。即使器件没有损坏,在这些条件下,一些输入级会汲取几十毫安的电流,以致被浪费的功率甚至会更多。
而将两个输入都接地,或把它们短接到某个其它电位,也会引起输出级饱和,这是由于运算放大器的失调电压绝不会完全为零;把它们短接在一起而进行偏置,同样存在上面提到的闭锁风险。
我们应该做的是,将这个器件连接成跟随器的形式(输出接到反相输入),并将同相输入连接到电源轨之间的某个电位。对于双电源系统,地是理想的选择,但在单 电源系统中连接到正或负电源,如果失调电压的极性错误,将引起饱和并导致功率浪费。由于运算放大器输入引起的负载很小,“电源轨之间的某个电位”可以是电 路中任何电位合适的点。
或者您也可以将它用作缓冲放大器,把它加在系统某个并不是很需要的地方,但如果加上的话可能会稍好一些。
这是最不推荐的方式liu xinran 说:让我说就是悬空,因为没有对别的运放产生什么影响