用到TI的一个单芯片四运放放大器,电路只是使用了其中的三个运放,还有一个还没有用,怎么样处理好点?
直接留着空着好不好?我现在就是空着什么都不接的,暂时还没有发现问题。在网上查了一下,有些说是要接地
或者接一个固定电平给正相输入端,也有得是接地的,那种形式好点呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用到TI的一个单芯片四运放放大器,电路只是使用了其中的三个运放,还有一个还没有用,怎么样处理好点?
直接留着空着好不好?我现在就是空着什么都不接的,暂时还没有发现问题。在网上查了一下,有些说是要接地
或者接一个固定电平给正相输入端,也有得是接地的,那种形式好点呢?
1.空着不接这样不好,特别是在精密电路,因为四个运放是在同一个芯片,有管脚空着不接的话 ,有外部干扰特别是射频信号之类的,干扰到留空的运放脚,会导致没接的运放也产生干扰源,这样子会串扰到其它电路上,影响其它电路的精度,更加严重的会导致运放工作在不稳定状态。
2.如果不是双电源供电的话,也不推荐接地的跟随输出,因为单电源运放,很多在地附近范围的工作点是不够稳定的,这样也会引起不稳定。这样会直接导致芯片发热,同时也会影响其它的运放正常工作,也会串入地噪声的影响。
3.推荐接一个固定电平,但是这个电平是要在运放工作在正常稳定状态之内的电平,比如二分之1的运放供电电源啊等,这样会比较有效的保证运放的工作状态,因为运放都有很高的电源抑制比,还有共模抑制比,这样相对来说对其它的通道会影响小些
总之,需要防止输出端由于输入端受到噪声干扰而随意波动。偏置在1/2VCC处,运放消耗的电流可能会小些。