This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LOG114: 输入阻抗测量

Part Number: LOG114


请问该如何测量对数放大器的输入阻抗(光电二极管那个端口),我只有简单的设备(万用表,信号发生器、示波器等),输入端口处有来自基准的Vcom=2.5V电压

  • 您好

    使用万用表(直流电阻档)

    • 直接测量(可能不准确)‌:理论上,我们可以尝试使用万用表的电阻档直接测量输入阻抗,但这种方法在实际中可能不准确,因为万用表注入的电流可能会干扰对数放大器的正常工作或测量到的是与光电二极管并联的电阻(如果有的话)。
    • 注意‌:由于对数放大器的非线性特性和光电二极管的特殊性质,直接测量可能无法得到准确的输入阻抗值。

    使用信号发生器和示波器(更推荐)

    1. 设置信号发生器‌:

      • 选择一个适当的频率(如1kHz),因为对数放大器的频率响应可能影响测量结果。
      • 设置一个小的交流信号幅度(例如几毫伏),以避免对电路产生过大影响。
    2. 连接示波器‌:

      • 将示波器的输入连接到对数放大器的输出端,以便观察输出信号。
    3. 测量和计算‌:

      https://www.ti.com/seclit/eb/slyw038c/slyw038c.pdf   这是官方给出的模电工程师的公式手册,您可以参考这个资料进行计算。

    注意事项

    • 避免干扰‌:确保测量过程中没有其他电磁干扰源影响测量结果。
    • 校准设备‌:在使用任何测量设备之前,确保它们已经过适当的校准。
    • 理解电路‌:深入理解对数放大器和光电二极管的电路特性对于准确测量至关重要
  • 由于对数放大器的反馈部分用的是非线性元件,那么不同电流大小输入的时候,输入阻抗应该是不一样的,我想测量直流电流1nA的情况下,叠加一个交流信号,测量输入阻抗,那么这个输入端用来把电压转化成电流的电阻大小选择会影响测试结果吗,比如选择1M电阻或者1K。

  • 您好

    在处理对数放大器输入阻抗的测量时,确实需要考虑到反馈部分使用的非线性元件对输入阻抗的影响,特别是在不同电流输入条件下。对于您提到的场景——在直流电流1nA的基础上叠加一个交流信号,并希望测量此时的输入阻抗——选择将电压转化为电流的电阻大小确实会对测试结果产生影响。

    输入阻抗与电阻选择的关系

    1. 电阻值的选择‌:

      • 1MΩ电阻‌:使用高阻值电阻(如1MΩ)时,电路对直流电流的分压作用较大,但对于叠加的交流信号,其阻抗也相应较大。这可能导致交流信号的衰减增加,从而影响对输入阻抗的准确测量。
      • 1KΩ电阻‌:相比之下,使用低阻值电阻(如1KΩ)时,电路对直流和交流信号的衰减都较小,但可能会引入更多的噪声和干扰,因为低阻值电阻更容易受到环境变化和寄生参数的影响。
    2. 输入阻抗的测量‌:

      • 对数放大器的输入阻抗本身就不是一个固定值,而是随着输入信号的大小和频率发生变化的。因此,在测量时需要特别注意这一点。
      • 在测量过程中,可以通过改变电阻值并观察输入阻抗的变化趋势来评估电阻选择对测试结果的影响。

    建议的测量方法

    1. 选择合适的电阻值‌:

      • 根据您的具体需求和实验条件,选择一个既能减小信号衰减又能降低噪声干扰的电阻值。在某些情况下,可能需要通过实验来确定最佳电阻值。
    2. 采用精密测量仪器‌:

      • 使用高精度的电压表和电流表来测量输入电压和电流,以确保测量结果的准确性。
    3. 考虑环境因素的影响‌:

      • 在测量过程中,要注意控制环境温度、湿度等环境因素的变化,以减少它们对测量结果的影响。
    4. 多次测量取平均值‌:

      • 进行多次测量并取平均值,以提高测量结果的可靠性和稳定性。