This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放开环输出阻抗在闭环分析时的大小怎么确定

尊敬的TI工作人员以及各位优秀工程师,根据数据手册可以由图直接得到运放的闭环输出阻抗ZOUT,选取AV=1时的闭环输出阻抗-频率曲线,则开环输出阻抗ZO=ZOUT*(1+AOL*1),这种计算方法可取吗?如果可取,在分析运放稳定性时,通过上述方法得到的开环输出阻抗ZO可用吗(即在运放接上负反馈后形成闭环后,进行运放的分析时开环输出阻抗ZO还可以看作是一个随频率变化的复数吗,或者ZO的值怎么去确定)?

 

 

  • 您好

    1. ‌关于计算方法的可取性‌:
      你提到的计算方法 ZO = ZOUT * (1 + AOL * 1) 在理论上是基于运放的理想模型推导出来的。然而,在实际应用中,这种计算方法可能过于简化,因为它忽略了运放内部复杂的频率响应特性和非理想因素(如相位延迟、寄生电容等)。因此,虽然这种方法在理论上可行,但在实际应用中可能需要结合运放的具体数据手册和仿真工具进行更精确的分析。

    2. ‌在运放稳定性分析中的应用‌:
      在运放接上负反馈形成闭环后,运放的开环输出阻抗(ZO)和闭环输出阻抗(ZOUT)之间的关系会发生变化。此时,直接通过闭环输出阻抗来推算开环输出阻抗可能不再准确。在运放稳定性分析中,我们通常更关注闭环系统的整体性能,如闭环增益、相位裕度等,而不是单独的开环输出阻抗。

      然而,在某些情况下,了解开环输出阻抗的频率特性对于理解运放的性能和行为仍然是有帮助的。但这时,我们应该直接参考运放的数据手册或进行仿真分析来获取准确的开环输出阻抗信息,而不是通过闭环输出阻抗来推算。

    3. ‌开环输出阻抗ZO的确定‌:
      开环输出阻抗ZO是一个随频率变化的复数,它包含了阻抗的幅度和相位信息。要准确确定ZO的值,我们需要进行频率响应分析,这通常可以通过仿真工具(如PSPICE、TINA等)或专用的频率响应测试仪来完成。

    综上所述,虽然你提到的计算方法在理论上可行,但在实际应用中可能需要更加谨慎和精确的分析。在运放稳定性分析中,我们更关注闭环系统的整体性能,而开环输出阻抗的准确值则需要通过仿真或测试来获取。