This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

积分器

请问:在由运算放大器构成的积分器中,积分电容因该选什么类型的电容

  • 你好!

    在满足耐压的前提下,Q值越高越好。

    一般采用cbb电容或者瓷片电容。

  • 下面是各种常见电容的基本知识,积分器一般选用稳定性好,漏电流小的电容,另个Q值越高越好,说明等效串联电阻也越小。下面这些信息可以帮你选择,最好能选CB和CBB电容。要求不高的情况瓷片电容也可以。

    1)名称:聚酯(涤纶)电容(CL)

    符号:

    电容量:40p--4u

    额定电压:63--630V

    主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差

    应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路

    2)名称:聚苯乙烯电容(CB)

    符号:

    电容量:10p--1u

    额定电压:100V--30KV

    主要特点:稳定,低损耗,体积较大

    应用:对稳定性和损耗要求较高的电路

    3)名称:聚丙烯电容(CBB)

    符号:

    电容量:1000p--10u

    额定电压:63--2000V

    主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差

    应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路

    4)名称:云母电容(CY)

    符号:

    电容量:10p--0。1u

    额定电压:100V--7kV

    主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小

    应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路

    5)名称:高频瓷介电容(CC)

    符号:

    电容量:1--6800p

    额定电压:63--500V

    主要特点:高频损耗小,稳定性好

    应用:高频电路

    6)名称:低频瓷介电容(CT)

    符号:

    电容量:10p--4。7u

    额定电压:50V--100V

    主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差

    应用:要求不高的低频电路

    7)名称:玻璃釉电容(CI)

    符号:

    电容量:10p--0。1u

    额定电压:63--400V

    主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)

    应用:脉冲、耦合、旁路等电路

    8)名称:铝电解电容

    符号:

    电容量:0。47--10000u

    额定电压:6。3--450V

    主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大

    应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等

    9)名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)

    符号:

    电容量:0。1--1000u

    额定电压:6。3--125V

    主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容

    应用:在要求高的电路中代替铝电解电容

    10)名称:空气介质可变电容器

    符号:

    可变电容量:100--1500p

    主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等

    应用:电子仪器,广播电视设备等

    11)名称:薄膜介质可变电容器

    符号:

    可变电容量:15--550p

    主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大

    应用:通讯,广播接收机等

    12)名称:薄膜介质微调电容器

    符号:

    可变电容量:1--29p

    主要特点:损耗较大,体积小

    应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿

    13)名称:陶瓷介质微调电容器

    符号:

    可变电容量:0。3--22p

    主要特点:损耗较小,体积较小

    应用:精密调谐的高频振荡回路

    14)名称:独石电容

    电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。

    应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。

    容量范围:0.5PF--1UF

    耐压:二倍额定电压。

    独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫

    II型,容量大,但性能一般。独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.

    就温漂而言:

    独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.

    就价格而言:

    钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.

x 出现错误。请重试或与管理员联系。