Part Number: INA229-Q1
在使用TI电流检测运放搭配shunt 电阻产品进行电流测量时,如果计算检测路径 R10,R12的值来消除线组误差?另如果不使用的话 带来的误差除了本身的线阻误差和offset还有其他影响嘛?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: INA229-Q1
在使用TI电流检测运放搭配shunt 电阻产品进行电流测量时,如果计算检测路径 R10,R12的值来消除线组误差?另如果不使用的话 带来的误差除了本身的线阻误差和offset还有其他影响嘛?

您好
首先,要消除线组误差,我们需要考虑检测路径中的电阻,包括R10和R12。这些电阻的引入会导致电流测量产生误差。为了消除这种误差,我们通常会采用一些校准方法,其中就包括调整R10和R12的值。
然而,具体的R10和R12的值并不是随意设定的,而是需要根据实际的电路设计和测量需求来进行计算。这通常涉及到一些复杂的数学计算和电路分析,可能需要借助专业的电路设计软件或工具来完成。
https://www.ti.com.cn/product/cn/INA229-Q1#design-tools-simulation
请参考官方提供的计算和仿真工具。
如果不使用消除线组误差的方法,那么带来的误差除了本身的线阻误差和offset误差外,还可能包括其他因素导致的误差。例如,温度变化可能会导致电阻值的变化,从而影响测量精度。此外,电路中的其他元件(如电容器、电感器等)也可能对测量结果产生影响。
因此,在进行电流测量时,为了确保测量结果的准确性,我们通常需要采取一些措施来消除或减小这些误差。这可能包括使用高精度的电阻器、优化电路布局、进行温度补偿等。