This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

XTR111: 使用DAC8568+XTR111组成多路4-20mA输出电路,多路输出时电流不稳定

Part Number: XTR111
Other Parts Discussed in Thread: DAC8568

使用DAC8568输出0-5V,电压通道接XTR111输出0-25mA

单路输出精度可满足使用,但是8路全都输出20mA时,整体电流会下降0.3-0.4mA。

  • 您好,    

          猜测DAC8568的8路输出分别接一个XTR111.

          DAC8568单路输出正常,8路全都输出时的XTR111电流不准,那么此时DAC输出电压准确吗?

     

  • 是的

    每一路都单独使用了一个XTR111,供电为24V,负载电阻非常低只有5Ω。

    DAC输出的电压无变化,基准电压也是稳定的。下面是电路原理图。谢谢

  • 你好,现在解决了么,我跟你用一样的方案也遇到了同样的问题

  • 你好,现在解决了么,我跟你用一样的方案也遇到了同样的问题

  • 还没,没什么头绪,没找到问题点。你的电路方便发下吗,看看是不是有什么共同的问题点

  • 您好,

         “ DAC输出的电压无变化,基准电压也是稳定的。”

        ----如果DAC8路的没路输出都连接了一个XTR111,且DAC输出电压都正常,可认为输入XTR111输入正确。

            若输出电流不准,是所有XTR111下降的幅度都一样吗?

            怀疑和24V供电能力有关,您测试过最多支持多少路输出电流可稳定。

  • 24V供电是开关电源直供的,供电能力960W。尝试过从第一路开始开启输出20mA,然后每多输出一路后之前开启的都会降低,直到8路完全输出。

    并且单路输出的电流的大小会影响其余通道,并不是只有20mA才会,在某一路输出降低时,其余通道的电流会升高。

  • 已经解决了,我遇到的问题是运放震荡引起电源纹波偏大的问题。可能跟你的不一样

  • 您好,

          因为XTR芯片是的独立的,和XTR芯片本身关系不大。 

          如果电源没问题,建议从DAC到XTR芯片的链路查找问题。

  • 您好,是在DAC到XTR111加了运放还是?我是DAC直接接了XTR111

  • 您好,

          请确认DAC8个通道同时输出时的电压是否稳定,否则就是驱动能力不够。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。