Part Number: OPA547

就是我在做一个可控电压源,OPA的放大倍数是3倍,输出电流通过47.5K限制在350mA,但是我发现在不带负载的情况下功耗很大,运放比较烫。因为我有在datasheet看到E/S需要连接在大于V- 2.4V,因为我V-是-12V,所以,将E/S连接至GND,是不是这种方式不对,需要将E/S连接至V+,各位大佬帮忙看看,谢谢啦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
首先,关于OPA547的E/S(使能/状态)引脚,这个引脚有两个主要功能:一是通过输入信号禁用输出级以有效地断开负载,二是降低静态电流以节省功耗。在数据表中,确实提到了E/S引脚需要连接在大于V- 2.4V的电平上。如果你的V-是-12V,那么将E/S连接至GND(0V)是不符合数据表要求的。
将E/S连接至GND可能会导致运算放大器无法正常工作,或者处于不确定的状态,这可能会增加功耗并导致运放发热。因此,你应该将E/S引脚连接至一个高于V- 2.4V的电平,通常可以选择连接至V+(正电源)或者通过一个上拉电阻连接至V+。
关于功耗大的问题,这可能是由于以下几个原因造成的:
静态电流大:如果E/S引脚连接不正确,或者运算放大器处于不确定的状态,可能会导致静态电流增加。
输出级未正确禁用:在不带负载的情况下,如果输出级没有正确禁用,运算放大器仍然会消耗一定的功耗。
散热不良:运算放大器的散热设计也是影响其温度的重要因素。如果散热不良,即使功耗不大,运放也可能因为无法有效散热而发热。
为了解决这个问题,你可以尝试以下措施:
正确连接E/S引脚:将E/S引脚连接至V+或者通过一个合适的上拉电阻连接至V+,以确保运算放大器能够正常工作并降低静态电流。
检查输出级是否禁用:在不带负载的情况下,确保输出级已经被正确禁用,以减少不必要的功耗。
改善散热设计:可以考虑增加散热片、使用风扇或者改善电路板布局等方式来提高运算放大器的散热效率。
综上所述,你应该将OPA547的E/S引脚正确连接至V+或者通过一个上拉电阻连接至V+,并检查输出级是否在不带负载的情况下被正确禁用
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sbom087
这是官方的参考模型,您可以将您调整过的电路导入仿真软件验证一下,有助于您解除您的问题。