This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA860: OPA860怎么用

Part Number: OPA860


1、OPA860是跨导放大器,但是这个增益怎么计算的呢?比方说我选择IQ=11.2mA时,输出电流和输入电压的关系的是怎么的呢?

2、另外比方说我输出负载电阻很大,10k,如果我的输出电流是10mA,那我输出电压就有100V了,这个输出电压有没有上限呢?例如输出开路时,那输出电压会不会非常高,直接把芯片给烧坏?

3、芯片内部这个缓冲器是什么作用呢?是不是一个电压跟随?还是有其他作用?

  • 您好

    1、OPA860是跨导放大器,但是这个增益怎么计算的呢?比方说我选择IQ=11.2mA时,输出电流和输入电压的关系的是怎么的呢?

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa860.pdf

    datasheet针对不同情况有不同的公式。

    2、另外比方说我输出负载电阻很大,10k,如果我的输出电流是10mA,那我输出电压就有100V了,这个输出电压有没有上限呢?例如输出开路时,那输出电压会不会非常高,直接把芯片给烧坏?

    对于OPA860这样的运算放大器或跨导放大器,输出电压确实会受到输出负载电阻和输出电流的影响。然而,输出电压并不是无限制的,它受到电源电压和放大器内部保护机制的限制。

    在你的例子中,如果输出负载电阻为10kΩ,输出电流为10mA,那么根据欧姆定律计算出的输出电压为100V。但这只是一个理论值,实际输出电压可能会受到放大器电源电压的限制。

    当输出开路时(即负载电阻为无穷大),理论上输出电压可以非常高。但实际上,由于放大器内部存在保护机制,如过压保护等,输出电压通常不会超过一个安全范围。如果输出电压超过了这个范围,放大器可能会被损坏。

    因此,在设计电路时,需要确保输出电压在安全范围内,以避免损坏放大器或造成其他安全问题。

    3、芯片内部这个缓冲器是什么作用呢?是不是一个电压跟随?还是有其他作用?

    芯片内部的缓冲器在电子电路中起着非常重要的作用。它不仅可以作为电压跟随器使用,以实现输入电压和输出电压之间的紧密跟随和阻抗匹配,还有其他多种功能。

    首先,缓冲器可以驱动负载。由于它具有高输入阻抗和低输出阻抗的特性,因此能够有效地驱动后级电路或设备。

    其次,缓冲器还可以用于优化时序和减少信号延迟。在高速电路中,信号的传输延迟是一个非常重要的问题。通过插入缓冲器,可以等间距地减少长路径上的负载电容,从而加快信号的充电和放电速度,使信号的上升沿和下降沿变得更加陡峭。这样不仅可以减少信号的传输延迟,还可以提高电路的整体性能。

    此外,缓冲器还可以用于隔离信号和减少干扰。在某些情况下,为了减少信号在传输过程中的损失和干扰,可以在电路中加入缓冲器来隔离输入和输出信号。

    综上所述,芯片内部的缓冲器具有多种功能,不仅限于电压跟随。在设计电路时,需要根据具体的需求来选择合适的缓冲器配置和使用方式。