Part Number: OPA227
1.电容式电压传感器的原理,如图片所示:

2. 设计的原理图,见图片所示:(原理图只留下了一个通道示意图,实际8个通道都有一样的问题)
传感器输出后经过连接器J600,R601后输入到OPA227,经过低通滤波器后,输入到ADC ADS8588

3.现在的问题是,当使用电容式电压传感器的时候,OPA227会有负(正)偏置输出,造成波形下(上)移失真,ADC采集出来的数据不正确。
4.采取的措施,去掉电阻R600和R603,断开与ADS8588的连接,排除ADC的影响,然后输入波形进行测试。
信号发生器输入波形10VP-P,50HZ然后连接到电容式电压传感器(使用的是两个10nF的电容串联)上,然后输出5VP-P左右的波形到连接器J600,经过OPA227后输出。
图片一 OPA227输入前端的波形

图片二 OPA227输出端的波形(出现负偏置)

5.刚开始怀疑是输入端带入的偏置电压,于是把前端的电阻R601更改为10uF的电容,但是问题仍然存在,也会有负偏置或正偏置。
6.但是使用电磁式的电压传感器,就没有问题,波形不会出现上下偏置。基本就是在0V附近上下摆幅。电磁式的电压传感器如下图片:

7.为什么使用电容式电压传感器时,在经过OPA227之后会有不确定的正偏置或者负偏置呢?而且每个通道偏置的大小还不是一样的。OPA227前端输入并没有带入偏置电压,为什么经过OPA227之后会有这个不确定的正偏置或者负偏置呢?但是使用电磁式的电压传感器却没有这个问题!
我们应该怎么来解决这个偏置的问题呢?
谢谢!