Other Parts Discussed in Thread: TAS5713
我在设计中采用了 TAS5713,输出始终处于软静音模式(AD 模式下占空比为 50%)。
我没有使用 MCLK,但从其他有关 MCLK 专题的帖子上,我了解到对 TAS7xxx 来说,MCLK 必不可少。
1. 对于 TAS5173 也是这样吗?
该产品说明书没有对需要 MCLK 做明确说明,只提到自动检测机制。
2. 如果 MCLK 被省去,PWM 输出是否将被置于软静音(AD 模式下占空比为 50%)状态或硬静音(三模)状态?
3. 在何种状态下 I2S 信号应保持稳定?
如在发出复位信号前,在退出 SD 前或者在任何什么时候?
谢谢!