Part Number: OPA320
如上图,这个电路想实现满输入3mV放大500倍,且偏移1.65V,用TINA仿真后,输出偏移不是1.65V而是1.66V,怎么分析也得不出这个结果。
请问下,这个可能的原因?得出这个结果的理论支撑。
这个文件是从OPA320型号下面带的仿真文件改的,用的是这个仿的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPA320
如上图,这个电路想实现满输入3mV放大500倍,且偏移1.65V,用TINA仿真后,输出偏移不是1.65V而是1.66V,怎么分析也得不出这个结果。
请问下,这个可能的原因?得出这个结果的理论支撑。
这个文件是从OPA320型号下面带的仿真文件改的,用的是这个仿的。
共模抑制比最低保证100dB,共模电压1.65V,影响为0.0165mV,我改下参数看看变化。
为了验证是否是共模电压影响,将输入信号反相,让输出往大增加。但是直流偏移点的电压依旧没能正确反映到输出端。并且误差值依旧是10mV,问题应该不在共模抑制比。
还有其它想法吗?
有TI的技术支持在线吗?
你好,这个有可能,我在TINA上无法测试出输入失调电压,暂时也没想清楚怎么这证明这个多出来的10mV是因为失调电压导致。但是根据40uV*500差不多在20mV这个量级,真有可能导致。基于帖子附件的仿真文件,怎么能改下?给同相端加个uV级电源?
从这个地方看,确实是直流偏移量引起,看来这样设计解决不了问题,还得修正,dVOS/dT最大5uV/℃,温度升10℃,误差差不多就1%了。
我再想想其它方案,感谢解答问题,谢谢。