您好,在使用opa4350,TL084过程中遇到如下问题,其中VG1,VG3,峰峰值vpp=6:VG2峰峰值400v,频率都为为50HZ,设计一个减法器用TINA仿真,电路图如下
测得结果如下,问题一,使用opa4350输出正常,TL084搭建的就不正常,请问这两个运放是什么差异造成的这种结果,?问题2,同样使用opa4350搭建的运放VF6,VF8,输出不正常,请问什么差异造成的,感谢回复。
TL084不能在3.3V等低电压下运行。 上传您的TI Tina文件,我将对其进行测试。
opa4350.TSC非常感谢
opa4350(2).TSC
U2引脚3附近有开路的导线
感谢感谢