This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV1805: 输出电流不足

Part Number: TLV1805

 当输出接上负载后   输出能力不足导致电压分压电压与理论值不一样   我在规格书里面看到  Isc_sink---Peak dis-charging current (sinking)withoutput shorted to V+ (1) 可以达到 100mA   实际应用发现不行  峰值会被拉低  有什么办法可以解决吗    或者更换其他器件  

  • 您好

    ‌TLV1805输出电流不足问题解决方案‌

    ‌一、问题诊断‌

    • ‌输出电流能力不足‌:当TLV1805输出接上负载后,由于输出能力不足,导致电压分压值与理论值不一致。
    • ‌峰值电流被拉低‌:规格书中提到的峰值放电电流在实际应用中无法达到。

    ‌二、可能原因‌

    • ‌驱动能力受限‌:TLV1805的推挽输出级虽然能提供高峰值电流,但在实际应用中可能受到电源电压、负载阻抗、输出电容等因素的影响。
    • ‌外部电路设计问题‌:如电阻、电容等元件的选择不当,或PCB布局不合理,都可能影响输出电流的能力。

    ‌三、解决方案‌

    • ‌优化外部电路设计‌:
      • ‌调整电阻、电容值‌:根据实际应用需求,调整与TLV1805输出端相连的电阻、电容值,以确保输出电流的稳定性和峰值能力。
      • ‌改进PCB布局‌:优化PCB布局,减少寄生电感和电容,提高输出电流的响应速度和稳定性。
    • ‌增加辅助电路‌:
      • ‌使用缓冲器‌:在TLV1805输出端增加缓冲器,如使用推挽输出的缓冲器电路,以增强驱动能力。
      • ‌增加电源能力‌:确保电源电压稳定且足够高,以提供足够的电流驱动能力。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/snvmbp4

    这是官方参考设计的仿真模型您可以参考一下。