Part Number: OPA541
OPA541用作电机驱动,测试中发现输出达500mA以及以上,输出频率达到1KHZ以上会有嗡嗡声
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,你看看是不是下面几点原因造成的。
你是通过 PWM 控制电机的速度的吗,可能是在调制频率和电机特性之间存在不匹配。尝试调整 PWM 的频率看看。
确保你在设计中的反馈回路并没有引入额外的相移,这可能导致振荡产生嗡嗡声。
确保电机驱动电路的电源线和接地良好,表现出较低的阻抗。
在输出端添加适当的滤波器,可以减少高频噪声对电机驱动的影响。当使用较高频率时,输出干扰可能会更加明显。
不良的 PCB 布局可能引入噪声或干扰,确保高频信号路径尽可能短,电源和接地充分平面化。