This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV9101: 求助各位老师

Part Number: TLV9101


运放输出波形在上升阶段存在一个尖峰,请问各位老师,这个是哪方面的问题,用什么术语描述?目前找文献也没有找到相应的资料

 /ignore-error/1" width="554.133" height="505.555" style=" margin-left: 0px; margin-top: 0px; width: 554.133px; height: 505.555px;">

仿真波形是正常,实际电路不合适

原理图如下

   

  • Hi,

    请提供更清晰的图片。 我无法读取图像上的值。 如果您使用的是 PSPICE 或 TINA SPICE、并且您愿意为我附上该仿真器文件。
    我相信您正在开发 Howland 电流泵。 是有意将电感器添加到电路中还是要对寄生电感器进行建模? 如果有意添加它们、电感器的用途是什么?
    虽然我不能阅读所有的细节,我预计问题可能是稳定性. 电感器和容性负载可能会导致不稳定。 要了解这一点以便确定、我需要有一个清晰的原理图。 不稳定将导致过冲和振荡、您的信号可能会出现跳跃。 如果有意添加了实际电路上的电感器和电容器、您可以将其移除、以便试验一下电路性能问题是否会消失。
    在我有一个清晰的图表后、我们可以进一步查看这一点。

  • 非常感谢您的回复,问题是有意在这个电路之后添加了一个同相跟随器但是电源是不足的、已经将其移除。