运放输出波形在上升阶段存在一个尖峰,请问各位老师,这个是哪方面的问题,用什么术语描述?目前找文献也没有找到相应的资料
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
运放输出波形在上升阶段存在一个尖峰,请问各位老师,这个是哪方面的问题,用什么术语描述?目前找文献也没有找到相应的资料
/ignore-error/1" width="554.133" height="505.555" style=" margin-left: 0px; margin-top: 0px; width: 554.133px; height: 505.555px;">
仿真波形是正常,实际电路不合适
原理图如下
Hi,
请提供更清晰的图片。 我无法读取图像上的值。 如果您使用的是 PSPICE 或 TINA SPICE、并且您愿意为我附上该仿真器文件。
我相信您正在开发 Howland 电流泵。 是有意将电感器添加到电路中还是要对寄生电感器进行建模? 如果有意添加它们、电感器的用途是什么?
虽然我不能阅读所有的细节,我预计问题可能是稳定性. 电感器和容性负载可能会导致不稳定。 要了解这一点以便确定、我需要有一个清晰的原理图。 不稳定将导致过冲和振荡、您的信号可能会出现跳跃。 如果有意添加了实际电路上的电感器和电容器、您可以将其移除、以便试验一下电路性能问题是否会消失。
在我有一个清晰的图表后、我们可以进一步查看这一点。