This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2192: 积分电路输出波形抖动

Part Number: OPA2192

Hi,TI工程师

如下使用OPA2192搭建的积分电路,运放双电源±10V供电,RC时间常数为1ms,使用信号源输入方波经过积分电路后会输出三角波。

调试时在示波器上观察到输出三角波存在抖动,且下边沿抖动更明显。

目前已做以下排查:

  1. 怀疑存在干扰信号,使用示波器FFT进行排查,未发现干扰点
  2. 在运放输出增加隔离电阻,组成双反馈,抖动无改善
  3. 反馈电阻太大引入噪声,将反馈电阻由1M改为100K,抖动仍然存在,但比1M时小

该问题已困扰一段时间,还请各位同仁及TI工程师指教,感谢大家!