Part Number: OPA859
求教使用OPA859设计跨阻放大器时,设置反馈电阻Rf=12kΩ和反馈电容Cf=0.2pF。不考虑寄生电容,按照信号增益带宽公式1/(2*pi*Rf*Cf)计算应该是66MHz左右,利用TINA仿真发现信号增益3dB带宽在84MHz附近。求问是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
在使用OPA859设计跨阻放大器时,如果实际仿真得到的信号增益3dB带宽(84MHz)与理论计算值(66MHz)存在差异,可能有以下几个原因:
寄生电容的影响:虽然问题中提到了不考虑寄生电容,但实际上,任何电路中都存在寄生电容。这些寄生电容可能来自于放大器输入端的共模电容和差分电容,以及其他电路元件。这些寄生电容会影响电路的带宽。
反馈网络的设计:除了反馈电阻和反馈电容外,反馈网络的其他部分(如连接线和接插件)也可能对带宽产生影响。这些部分可能引入额外的电感或电容,从而影响整个电路的带宽。
放大器内部特性:OPA859放大器本身具有特定的增益带宽积(GBP)和输入电容等特性。这些特性可能与理论计算中的假设不完全一致,从而导致实际带宽与计算值存在差异。
仿真软件的精度和设置:TINA等仿真软件在模拟电路行为时,其精度和设置也可能对仿真结果产生影响。确保仿真设置正确,包括元件模型的选择、仿真步长的设置等,都是获得准确仿真结果的关键。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
在仿真中考虑寄生电容的影响,并尝试调整反馈网络的设计以优化带宽。
检查仿真软件的设置,确保它们与你的电路设计相匹配。
查阅OPA859的数据手册,了解其增益带宽积、输入电容等特性,并考虑这些特性对电路设计的影响。
官方的相关计算工具,您可以进行匹配参数