Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, LM2904
尊敬的TI公司工程师:
我有个项目是做电机控制板,选用的处理器是TMS320F2812,PWM斩波频率10KHz~15KHz,打算使用DSP自带的AD采集线电流和相电流,传感器使用的是ACS7XX系列的,大体上需要一个模拟量处理电路将传感器输出的0~5V信号转换成DSP可以接受的0~3.0V信号,我有3个问题想请教下:
1 . 请问选用哪款运放呢?最好是5V单电源的。
2. 由于控制板就装在电机上面,所以可能噪声会很大,请问这样的放大电路采用什么形式的比较好呢?(差分比例?同相比例?多反馈二阶滤波?)
3 . F2812的接口有没有什么保护方法防止模拟量过压烧芯片?(通过二极管串接到3.3V电源吗?)
非常感谢!