为什么IN+引脚悬空,IN-引脚接VREF时,输出电平会是高
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,TLV3603是一个比较器,比较的目的是判断IN+和IN-之间的电压差。在理想情况下,比较器的输出状态取决于输入信号的相对大小。IN+悬空:当IN+引脚悬空时,通常会处于一种不确定状态,可能会由于噪声或其他电磁干扰而导致其电压浮动。比较器的就有可能输出高电平。这种状态很容易导致不确定性,尤其是在较高噪声环境中。所以建议将IN+引脚连接到一个稳定的参考电压(如接地或一个已知电压),以确保输入信号清晰,从而提高输出的稳定性和可靠性。