This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMC3330: -3dB带宽,实测只有250kHz,仿真结果300kHz,是何原因导致带宽下降?

Part Number: AMC3330

我用AMC3330设计了一个隔离电路,±10输入,±10V输出,用Tina仿真-3dB带宽300kHz,但电路实测只有250kHz,请帮我分析一下原因?

  • 仿真软件如Tina虽然可以模拟电路行为,但往往不能完全复现真实世界中的所有因素,如元件的非理想特性、布局和布线的影响等。
    确认所有其他元件(如电阻、电容等)的带宽和频率响应是否也满足设计需求。
    电路的布局和布线对高频性能有很大影响。在高频电路中,寄生电感、电容和电阻可能导致信号衰减和相位偏移,从而降低带宽。
    检查你的电路布局,确保高频信号路径尽可能短且直接,避免不必要的弯曲和交叉。