If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果供电电压低于 8 V,DRV8811 将进入欠压锁定 (UVLO) 模式,因此该驱动器不能为电机提供低于 8 V 的电压。DRV8412 可在 0 V 至 52 V 之间驱动 2 部步进电机,最大电流为 3 A。该 IC 需要恒定 12 V 输入电压,可控制任何电压为 0 V 至 52 V 的电机。