This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应该和放大+整形有关, 可以用软件仿真一下.
用软件仿真过,第一级输出和第二级输出波形是一样的,只是反了个相而已,我试着把上面那部分运放去掉得到的效果还是一样的
看到负反馈(U1B,U2A)和差分放大(U1A)电路!
结果以实际测试为准。
应该是变为方波输出,应该是个正弦波转方波的电路 ,还带放大作用。你可以用TINA仿真一下。
最上面的那个运放应该是起着防止积分饱和的作用,实际应用中的电路多说没有单纯的应用积分电路的,因为这在输入偏置超单方向累计时候,会造成输出饱和,削顶现象,所以实际用的多数都是惯性环节,而非积分环节。
正常情况下,那部分线路不起作用,只有在偏置朝着正方向或者负方向有累积时候,才起作用,防止积分饱和。
输入输出信号的相位应该有差别,可以看下是不是90度相移。
你用这个电路是想要实现什么功能?
谢谢大家积极帮我解决问题,后续的电路是连接比较器得到这个信号的相位信息