Other Parts Discussed in Thread: THS4120, THS4121
工程师您好,请问双极性运放的同向输入端也要提供偏置电流的工作点吗,什么情况下可以直接加信号的输入,而不用提供偏流电阻!谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于理想运算放大器,输入端阻抗无穷大,以至于没有电流会流入运放的输入端。但是实际上,会有很微小的电流流入运放的输入端,为运放输入的晶体管提供偏置电流。这个偏置电流的量级一般在uA~pA。这个偏置电流最终反应为输出的直流误差。
在实际应用中,不需要为运放专门提供偏置电流的电路。一般情况下,在做信号链路设计、分析的时候,将运算放大器视作理想放大器处理。
放大器的应用电路包括:同向放大,反向放大,积分器,差分放大器等等。对于运算放大器电路形式都是一样的。
能否详述您碰到的应用问题?
你好!
首先是看你选择的芯片,如上所述,不同的芯片是有差别的,即其偏置电流也是有大有小的;其次,这个也与你应用的环境有关系,如果待测量信号较小,这个偏置电流已经足以影响到你的测量结果,那么你就需要提供偏置电阻。
当然,一般情况下是不需要考虑偏置电流的。
你是想问,需不需要设置直流偏置工作点嘛。对于双电源工作的双极性运放,同向放大时,反向输入端的反馈网络已经把反向输入端的静态工作点设定为0V了(在反馈网络电阻接地的情况下)。如果输入信号是没有直流偏置的。可以直接接到运放的同向输入端。
特别注意,当运放的同向输入端采用电容耦合以消除源信号的直流偏置电压时,需要在电容后,运放的同向输入端加一个大电阻接到地,来设置静态工作点。此时这个电阻与前面的电容已经组成了一阶的高通滤波器。要根据你的信号频率,计算这出一个合适的电容值和电阻值,一般选的都比较大。
你好!
电路的正负电压源大小是不一样的,这个会直接导致了其偏置电流必然增大;
其次,个人觉得不加对地电阻,导致了这个电路无法形成闭环回路,所以得不到结果;
最后,不建议使用此种电路来放大差分信号,推荐使用全差动放大器,登录下面的网址,可以根据需求对运放进行选择。focus.ti.com.cn/.../parametricsearch.tsp
谢谢!
你好!
首先双极型运放的偏置电流是由于其芯片内的芯片并非完全理想的,故基本上运放或大或小都是存在的;
其次,全差动运放推荐THS4120、THS4121,其偏置电流很小,低噪声的特性,偏置电流与噪声特性是需要权衡的两个参数;
能否上传你的要求,即详细的技术参数,这样会更方便我们对于芯片的选择。
谢谢!