This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA454: 想将单片机DAC输出的0-3.3v通过OPA454生成正负20v范围的电压

Part Number: OPA454

在用Multsim仿真的时候,vcc1输入0v的时候输出-24v,但是vcc1输入3.3v的时候还是输出-24v,不知道哪里出现了问题

  • 您好,

    1,从两个数字来看,看起来Vcc1是唯一的变量。 所以,在我的分析中,我称之为Vcc1 = Vin。
    2,我在TINA SPICE建造了电路,还做了手分析。
    3,手分析是真正的信息量结果。 手动分析表明,对于图中所示的电压,输出应介于-44V至-77V之间。 请仔细检查我的工作,确保我没有错过任何东西,但我认为在输入信号电平方面存在设计问题。
    4,下面是计算以及My TINA SPICE文件。 您需要识别需要更改的电压或电阻,以使输出信号保持在-24V至+24V的范围内。 执行此操作后,您可以修改TINA文件。
    5,我无法帮助Multisim。 我不知道我们的模型如何转换为Multisim模型。 我建议使用TINA或PSPICE进行仿真。

    opa554.TSC

  • 3.3V时输出18.5V,0V时输出-19.8V

  • 您好,

    1,这是一个使用完全不同运算放大器的完全不同的电路。
    2,最初的帖子是在功率运算放大器上该帖子是在通用放大器上。
    3,我不确定问题是什么。 我认为这个问题也许是设计一个根据 VIN =-19.8V、Vout=0V 和 Vin =+18.5V 和 Vout=3.3V 来移动输出的电路。 所示的电路不提供该传递函数。 我使用模拟工程师计算器选择可在文章中说明输入/输出范围的值。
    4,回答问题的专项工程师说他最近有出行计划,如果这不能回答您的问题、请重新表述您的问题并在单独的主题上发布。