Part Number: LMP8646
在切断给LMP8646的6引脚供电的电源后,8646依旧能够输出1.4V左右的电压(对地电压)。这是正常的吗?
此时IN+,IN-的对地电压为0.01V左右。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LMP8646
在切断给LMP8646的6引脚供电的电源后,8646依旧能够输出1.4V左右的电压(对地电压)。这是正常的吗?
此时IN+,IN-的对地电压为0.01V左右。
您好,
我们正在调查
我不知道这是否正常、但您能否解释关闭对应的是什么? 这是否意味着强制 V+引脚连接至 GND? 或者这是否意味着 V+引脚悬空?
如果悬空、则 V+引脚电势有一段时间可能会进入 GND、但这取决于您的电路板上是否会泄露到其他节点。 是否有驱动输出引脚的东西? 输出端是否有负载? 您能否分享原理图? 我将看到这里是否有器件、我可以验证相同的条件。