Part Number: OPA192
设计一个电路用到运放带参考电压, 按OPA192手册9.23中电路仿真大电容负载的缓冲器, 得到结果和手册的89度相位裕量一致. 不过有疑惑的地方请教:
1. 图3中频率中间相位低至10.9度(408Hz位置), 这不会造成稳定性问题吗? 为什么?
2. 如果环路增益降到0DB以前, 相位超过90度, 例如达到160度会不会造成稳定问题? (以前仿真过jfet和运放的一个复合放大器, 就出现过环路增益在大于0DB前相位达到160度的情况), 比如在图3低频段相位也到了130度. 如果按传函那么是不是只要AolB不为-1就可以了? 那么超过90的相位裕量除了过阻尼以外, 甚至达到180度的话会怎样? 电路性能会是一种什么表现? 会不会达到180后形成正反馈?
3. 相位裕量的值范围是0到180吗?
谢谢