This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA847: 反馈电容该如何选配,1K放大,想实现300M的平稳带宽是不建议使用吗?

Part Number: OPA847

我使用OPA847作为放大器一级,使用的光电二极管为5V偏压,0.8pf。在使用opa847作为一级放大电阻选用的为1K,目前使用的反馈电容为1.2pf,想实现300M的平稳带宽。但在实际测试中,发现使用的cf总是与芯片手册上的理论电容值对不上,只能盲调来将输出的S21图像调的略微平坦?请问这个主要是什么问题导致的,还是opa847放大1K的信号不稳定?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 你能分享一下光电二极管的当前详细信息吗?是否存在一系列预期的电流?二极管上的环境电流(或直流电流)是多少?
    我正在使用我们新的HSAMPS模拟电路设计工作室的计算器:光电二极管电路设计工具对电路进行估计。
    您也可以向我分享任何客户原理图和PCB信息,以便我提供帮助。据我所知,1.2pF的选定电容器值很难用现有的电容器生产给您的客户?我对“芯片手册”感到困惑,这是指OPA847数据表还是陶瓷电容器书?
    我很乐意帮助重新计算最佳值或在调试此系统时提供支持。为了在这里提供帮助,我需要更多关于光电二极管处的交流电流和输入信号的信息。

    您可能还需要更改RF并选择更高值的电阻器来设置跨阻抗;通过设置环路增益,此电路中的噪声增益(基于RF值)将对稳定性产生影响。