Other Parts Discussed in Thread: LM358, LMV358
我想放大如下一个信号。
信号频率会是变的,变化范围是1K - 5K ,信号高电平的时间大约是100微秒。
信号幅度也是会变化的,最小的时候信号高电平只有10mV最大的时候有3V。
只要放大到单片机的AD可以采集就行了。(当然现在单片机的AD精度也够高,但我怕有干扰所以还是想把它放大)
说明:当信号幅度大的时候,放大器处于溢出也不要紧,我只要采集到这个信号就行。信号变形了也不要紧,频率的规律能看就行。
谢谢!!