This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

多级运放噪声问题

Other Parts Discussed in Thread: THS4524, TL064

ti技术支持您好,

我们的产品调理部分电路如下

实测发现系统噪声在800uV左右,感觉不能忍。前端要缩小1/5是有一些具体原因的。

尝试在THS4524处输出短接地,测量噪声(VPP)很低,大概几十uV。

然后往前逐级TL064输入短接,发现每加一级运放,噪声都增加120uV左右。

1.做了如下尝试,将中间4个TL064旁路,结果噪声在170uV左右

2.然后又做了如下测试,将前端1/5分压改为1/2分压,后端THS4524增益改为1倍

修改后测试噪声从原来的800uV降低了一半到400uV左右

感觉结论是有噪声被逐级运放放大了,但无法确定噪声的源头,采用金属箔将板卡包裹后,现象依旧

高低通滤波器的参数是用TI官网提供的滤波器计算器产生的,应该没有问题。

恳请TI技术支持或者有经验的人给一些建议,原理图见附件

  • 你需要处理的信号频率是多少,中间三级有源滤波器设计的频率是多少?

    有源器件本身的本征噪声很大,有42 nV/√Hz,如果你采用无源滤波器,带宽限制在合理区间,高通部分可以通过THS4524的AC交流耦合实现,噪声水平应该是能降下去的。

  • 1.做了如下尝试,将中间4个TL064旁路,结果噪声在170uV左右

    这个实验说明了很大部分噪声就是来自于中间级,想办法通过无源滤波器来实现限带

  • 2.然后又做了如下测试,将前端1/5分压改为1/2分压,后端THS4524增益改为1倍

    修改后测试噪声从原来的800uV降低了一半到400uV左右


    这个实验的话,根据噪声的计算的话,输出噪声水平与噪声增益成比例关系,如果输入信号需要先衰减5倍在放大2.5的话,还是需要通过上面提到的方法来进行改善。

  • 首先感谢回复!

    系统采样率100khz,目标频率在1hz到10khz以内

    第一级高通滤波器拐点是1hz

    第二、三级低通滤波器组成一个4阶低通滤波器,拐点在17khz左右

    42 nV/√Hz公式算的话,Hz改取100k还是17k呢?

    另外高通没法加在THS4524上,因为来的信号是带有直流偏置,不去直流的话会超过调理部分的电压上限

    另外您说的无源滤波器就是RC滤波电路吗?我们想达到一个较好的抗混叠效果