烦请TI工程师给推荐几款最新的芯片用于替换THS4521,OPA350,REF5025
THS4521是用来处理ADS1274的输入信号的,OPA350是用作电压跟随器的,REF5025是用来给ADS1274提供基准电压的。
若是有最新的产品可以替换这几个芯片麻烦推荐一下,要性能更好的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这几款器件都还处于active状态,还没停产呢,为什么要替换呢? 如果要性能更好,具体是指的电气特性哪方面呢?
Kailyn Chen工程师您好,我们现在要开发一款新的产品,可能未来3年5年就不再更新了,所有希望这次直接就用贵公司的最新产品(如果有能替代这些的,而且性能高的),具体如下:
1.THS4521用于稳定24位高精度AD芯片ADS1274的输入信号,要求噪声更低,准确度更高,输入阻抗大的。
2.OPA350用于作电压跟随器的,稳定输入输出电压,当然也是噪声低,精度高,输入阻抗大。
3.REF5025用来给ADS1274提供电压基准的,它的精度是0.05%,如果有更高精度的那就太好了。
我的目的就是这些,不知您能否看懂我要表达的意思,如果有最新的产品可以替换这些的话,麻烦给推荐一下。谢谢!
1.THS4521用于稳定24位高精度AD芯片ADS1274的输入信号,要求噪声更低,准确度更高,输入阻抗大的。
A: 可以看看THS4541。
2.OPA350用于作电压跟随器的,稳定输入输出电压,当然也是噪声低,精度高,输入阻抗大。
A: 可以看下OPA211,但是OPA211只是轨至轨输出,而OPA350输入输出都轨至轨。不过OPA211也是单位增益稳定,并且噪声比OPA350低。
Q: REF5025用来给ADS1274提供电压基准的,它的精度是0.05%,如果有更高精度的那就太好了
A: 0.05%就是最高精度了,没有更低的了。考虑噪音方面可以看下REF5020.