This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于运放PSRR的疑问

用LDO给运放或者ADC供电,运放和ADC都有PSRR,而且在低频端PSRR都高达80dB,LDO的内部噪声刚好也是低频的,按理说,运放和ADC的PSRR可以把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净,但我实测不是这样的。

我的测试方法是这样的,(1)、用LDO输出给数据采集系统中的运放和ADC供电,采集数据。(2)、加了前馈电容的LDO给数据采集系统中的运放和ADC供电,采集数据,说明:前馈电容专门用来降低LDO的内部噪声,和反馈电阻R1并联。

第二种方法测到的数据波动明显小,说明前馈电容降低LDO内部噪声比较明显,但是问题来了,为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?

  • 加了前馈电容可以优化 LDO 的噪声。但你不能把所有的噪声都归结为来自 LDO 的 PSRR

  • 1.首先确定波动来源于噪声。

    2.如果确实来自于噪声,建议尝试其他降低噪声的方法做对比,比如加RC滤波器。

    LDO的前馈电容会影响稳定性,提高瞬态响应能力,但是对于噪声的影响较小。

  • 你没看懂我的问题。

    我没说噪声和LDO的PSRR有什么关系。

    LDO的PSRR可以抑制LDO的外部噪声,比如开关电源的纹波噪声等,但LDO的内部噪声,LDO的PSRR是无法抑制的。

    我的两个测试除了一个加前馈电容,一个不加前馈电容,其余完全相同,而且是多次测试,每次的结果,都是没加前馈电容的数据波动更大,有理由相信使波动更大的噪声是来自LDO的内部噪声。

    但我的问题是,用LDO的给运放和ADC供电,运放和ADC本身就有PSRR,但为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO的内部噪声抑制干净?

  • 1、两个测试除了一个加前馈电容,一个不加前馈电容,其余完全一样,而且是多次测试,每次测试的结果都是没加前馈电容的数据波动更大,有理由相信噪声是来自LDO的内部噪声。

    2、RC滤波明显是不行的,这是给运放和ADC供电的电源,加R不切实际。加前馈电容是有利于稳定性的,因为产生了一个低频零点1/2piR1C,可以补偿运放内部的一个极点。至于对噪声的影响,看过TI的一篇文章,大概可以降低3倍左右。

    注意看我的问题,我的问题是运放和ADC的PSRR为什么不能把LDO的内部噪声抑制干净呢?

  • 你好,根据你的实验现象,有可能是你的LDO在不加前馈电容的情况下有些不稳定,所以会产生一些纹波,这对于电源不是噪声,但是对于运放是噪声,谢谢。

  • 你好,运放和ADC肯定是有抑制作用,但是运放有增益的,增益大了,噪声信号也会被放大,谢谢。

  • 严格来讲,这证明了LDO的前馈电容会有效降低LDO输入端的噪声,并不能表明产生影响的这部分噪声来自LDO内部。