This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM7171: LM7171BIN/NOPB without amplification function

Part Number: LM7171


Hello,

I bought 20 LM7171BIN components from Mouser Electronics,

and 2 of them do not have the signal amplification function.

Can I replace them with new ones?

Thanks.

Mouser Electronics Order Number: 34882766

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好,

    TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。

    如果是从经销商购买产品,请联系经销售退换货事宜。

    如果是TI官网购买的产品,请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    • 在新打开的窗口中点击“订购帮助”下面的创建案例按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。递交申请时,请您提及以下信息:
      • Ti.com购买订单号
      • 详细描述问题