Part Number: OPA2376
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00879, TIDA-01012, , THS4531, THP210
我最近在设计一个测量电压的电路,我的参考方案编号是TIDA-00879和TIDA-01012。
下面是我的模拟前端的设计原理图。

我可以确定得讲,我使用的参考设计方案的原理肯定是正确的。但是,我在重新设计我自己的方案,并调试,测试我自己的方案的时候,发现了一些我无法解释的问题。
问题。
- 在原理图中,我在给定一个标准5V参考电压到U24A的输入端TP5的时候,我通过TP6点观察到输出电压是:2.50022V~2.50030V;但是,当我在U25A的输入端TP3,给定GND,也就是连接到GND的时候,我发现TP7的输出电压是;1.005mV~1.2mV,这是为什么呢?我看了OPA2376的技术手册,他的Vos是5~25uV,但是,为什么在输入端给定0V,也就是TP3连接到GND的时候,TP7会输出1.005mV~1.2mV呢??
- 同样的方法,我将L5 FB磁珠不焊接,也就是断开REF_2V5输入的参考电压,此时,只有TP4输入信号的情况下,我将TP4连接到GND,此时观察到的TP6电压是3mV,我的问题是,为什么在同一颗运算放大器芯片OPA2376中,U25B的输出与U25A的输出为什么会不相同??还有,U24A,U25A,U25B都是单位增益,为什么U24A的输出与输入相差不大,但是,U25A,和U25B的输出与输入的信号会相差那么大?Vos我理解就是在输入为0V的时候,放大器输出的电压值。如果该放大器有增益电路设置的情况下,放大器的输出结果应该是Vout = Vos * Gain。但问题是,现在U25A,U25B为单位增益,不明白在输入为GND,也就是0V的时候,输出为什么不是0V或者是Vos值。
- 在U26全差分放大器电路中,我通过U27 ADG714 Mux实现可编程增益设置。
关于U26 THS4531芯片电路的问题是:
我在Analog_Driver_CH1+和Analog_Driver_CH1-直接连接到GND的时候,THS4531设置增益 750K / 9.76K,此时,THS4531的输出端的TP11和TP12的输出差分电压是大约3.7mV~4.0mV范围内。
我可否理解,这个输出端的TP11和TP12的输出差分电压是THS4531放大器的Vos与该差分放大器增益的乘机的结果呢??
如果THS4531的输入在0V的时候,输出的电压是Vos * Gain,那么,我想知道,当真实的电压信号(不是GND的0V电压信号)接入到THS4531的输入端,那么,THS4531的输出信号电压是否应该是:Vout = (Vin + Vos)* Gain??
如果我将THS4531更换为THP210芯片,在Analog_Driver_CH1+和Analog_Driver_CH1-直接连接到GND的时候,那是不是输出的电压中Vos的电压值会少很多?