Part Number: LM6142
我现在的输入信号是0~3v,我想选一款运放在输入信号比较小的时候保持高压摆率,大概40V/微妙;
帮忙推荐几个压摆率高,双路输出,小尺寸,12v或者12v以下供电,低功耗的运放芯片。
在小信号输入下保持高压摆率,因为是低功耗产品所以静态电流不能太大。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM6142
我现在的输入信号是0~3v,我想选一款运放在输入信号比较小的时候保持高压摆率,大概40V/微妙;
帮忙推荐几个压摆率高,双路输出,小尺寸,12v或者12v以下供电,低功耗的运放芯片。
在小信号输入下保持高压摆率,因为是低功耗产品所以静态电流不能太大。
我认为40V/微妙是一个拼写错误、您可以用40V/us 表示转换速率。
当输入信号为0-3V 和40V/us 时、上升沿时间约为3V/40V/us = 0.075us = 75ns。
LM6142能够在大信号中支持高达30V/us 的电压(例如0-3V 转换)。 对于小信号、它能够以大约5V/us 的速率转换。

您的最小压摆率要求是什么? 许多低成本通用运算放大器都提高了压摆率、并且在大信号下运行良好、但通常接近25V/us 范围(某些运算放大器通用运算放大器在小信号压摆率下工作效果无法令人满意)。
在小信号输入下保持高压摆率,因为是低功耗产品所以静态电流不能太大。
我们有一些高压摆率精密运算放大器、请参见下面的链接。
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#sort=22typ;desc&
下面是通用运算放大器的高压摆率列表(成本更低)。 您需要向我们咨询、因为大多数信号都是压摆增强的、这种压摆率仅适用于大信号
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#sort=22typ;desc&
或者、如果上述选择不符合您的应用、HSAMPS 团队通常具有100sV/us 的非常高的压摆率。
请在您的选择要求中输入数字、否则很难筛选哪种类型的运算放大器将满足您的应用要求
我需要知道方波输入0-3V时的输出幅度或增益,负载是多少?
我需要知道客户能够接受的最大功耗是多少?它取决于其电阻或阻抗负载以及66.67kHz的输出幅度。
输入:方波0至3Vpk,频率为66.7kHz。
输出:假设方波-在66.7kHz、50%占空比下的输出幅度是多少?
输出电流或负载:什么是输出负载?如果我知道负载,我就可以计算电流,并计算运算放大器的功耗
最重要的是:客户想为运算放大器支付多少钱。我会降低成本。
P_total = P_quiescent + P_high + P_low
假设 Vcc = 10Vdc 在单个电源轨中。Vout = 9Vpk,Isource = 10mApk,Isink = 0mA,占空比:D = 50%,频率 = 66.7kHz。下面是一个示例:
P_quiescent = Vcc*1mA = 1mW
P_high = (Vcc-Vout)*Isource*D = (10-9)*10mA*0.5 = 5mW
P_low = (Vcc-GND)*Isink*(1-D) = 10V*0mA*0.5 = 0mW
P_total = 1mW + 5mW + 0 = 6mW 通过运算放大器耗散。
如果 Isink 不是 0mA,则功率耗散将高于 6mW,其中 P_low 可能主导总功率耗散。
如果 Isink = 10mA,则 P_low = 10V*10mA*0.5=50mW。
因此,在运算放大器中保持低功率耗散:就是将 Vcc 保持在尽可能低的水平,并最小化输出 Isouce 和 Isink 电流。